This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:BQ76907电芯平衡状态读回问题

Guru**** 2398715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400776/bq76907-bq76907-cell-balance-status-read-back-question

器件型号:BQ76907

工具与软件:

大家好、团队成员:

您可以帮助检查以下 R:10 40 2、以下电池平衡读回命令意味着什么? 您能否分享一下更多细节并进行解释?

我的客户想知道在配置 CB_ACTIVE_CELLS()后是否激活了电池平衡、目前我们要求客户通过0x62寄存器回读以获取 CB 状态、但无法知道哪个电池已激活 CB、您能否帮助分享客户如何知道哪些电池已激活 CB 功能?  

非常感谢您的帮助。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    基于上述问题、客户发现每次回读0x62状态时、会花费大约700ms~800ms 来回读正确的状态、这是否正常? 客户将每200毫秒回读一次。

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    R:10 40 2采用评估软件上我们的命令序列函数的格式。 这转换为从 BQ 上的0x40地址读取2个字节。 0x40是用于传出数据的传输缓冲区。 该行仅用于在电芯成功进行平衡时读回。

    读取0x0083子命令将允许客户查看哪些电芯正在进行平衡。

    此致、

    Max Verboncoeur