This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:DON#39;t ACTIVE 在短路保护后开启 MOSFET

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396983/bq76952-don-t-active-turn-on-the-mosfet-after-short-circuit-protection

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76200

工具与软件:

您好!

客户不希望 BQ76952在短路保护延迟( Protections:SCD:Delay 后主动开启 MOSFET

如何配置 GG 文件?

附件是客户 GG 文件。

e2e.ti.com/.../SCD_5F00_always_5F00_recover.gg.csv

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    最好使用 SCDL 保护 具有的电感。 您可以使用启用它 Settings:Protections:Enabled Protections C:[SCDL] 配置位。 还启用中的 SCDL 位 CHG FET 保护 C  DSG FET 保护 C .  确保将锁存限制更改为1、以便每次都触发它。 如需更多信息、请参阅 BQ76952技术参考手册


    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的答复。

    完成这些设置后的样子。

    我们可以看到、在短路保护后、SCDL 为高电平。

    因此、客户希望使用 MCU 进行恢复(将 SCDL 设置为0)、根据技术参考手册、我们只需要 向76952发送0x009C SCDL_RECOVER ()子命令以清除故障、这一步是否正确?

    此致、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    是的、子命令 0x009C SCDL_RECOVER () 是一个可以删除故障的选项。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    背景:

    客户可使用引脚31 DCHG 和32 DDSG 向 BQ76200使能引脚提供信号、以控制放电和充电 FET。

    电流现象:

    将9C 发送到 AFE 后、SCDL 将被清除、但 Pin31和32将切换为高电平、然后切换为低电平。

    这意味着 FET 将被打开很短的时间、是什么导致了这种现象? 我们是否有任何设置可消除这种切换?

    其他解决方案:

    我们是否有其他解决方案来实现以下功能?

    发生 SCD 保护后、MOSFET 将直接关断。 只有 MCU 控制引脚31和32、则将控制 FET。

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    引脚31和32可能在 RECOVER 子命令后切换、这可能是因为仍然触发其他保护并导致 FET 短暂切换为高电平。 例如、COV 故障也会导致 DDSG 引脚有效。 实现上述功能的另一种方法是查看 第5.2.2节"高侧 NFET 驱动器" 和‘Δ Σ 中推荐的方法、然后使用 BQ76952技术参考手册中推荐的方法 部分自主 "、看看这是否有帮助。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    查看 第5.2.2节"高侧 NFET 驱动器" 和‘Δ Σ 中推荐的方法、然后使用 BQ76952技术参考手册中推荐的方法 部分自主 "、看看这是否有用。

    您上面提到的另一个解决方案需要控制引脚41和引脚45。 但客户使用引脚31和32来控制 BQ76200。

    因此、我们应该重点关注9C 推荐解决方案、 在发送9C 推荐后、我们是否有任何设置可以将 pin31和32保持在低电平。

    我们是否可以清除所有的错误并发送9C 推荐?

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    我尝试了使用 EVM 在实验室中测试您的设置。 在 SCDL 被清除后、SC 被"固定"时、我没有看到"切换"发生。 但是、子命令清除故障并尝试重新导通 FET 以实现正常运行、然后检测到 SC 仍并重新关断 FET 时、似乎发生了"切换"。 如果也检测到 SCD、也会发生这种情况。 在发送子命令之前、他们是否也尝试过检查/清除 SCD?

    另一个选项必须不使用 SCDL_RECOVER ()子命令,并使用另一种方法允许 SCDL 恢复。 需要注意的是、在移除 SCD 后、SCDL 不会自动恢复、但它可以通过充电电流自动恢复。 这些 FET 在通过子命令清除故障后自动重新导通、是从另一个故障触发的器件的自主 FET 控制的一部分。

    如果您不想完全使用自主 FET 控制功能、则必须遵循前面提到的有关的部分 "部分自主" 或使用 "手动控制"。

    此致、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

     此处有一个简短问题:

    因此、"部分自主"或"手动控制"也对 DDSG 和 DCHG 引脚有效?

    我们是否必须检查 SCDL 的 PF 警报和状态标志? 我们在此启用 SCDL PF 吗? 因为我在前面的步骤中没有看到任何关于启用 PF 的设置。

    如果我们发送9C 推荐、DDSG 或 DCHG 的电压电平将是高电平还是低电平?

    在两天的测试之后、我们发现客户将器件设置为测试模式、所以切换由 MCU 触发。

    客户将进一步验证其控制逻辑。

    感谢您的支持。

    BR、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    如果他们计划将这些引脚用作 DDSG/DCHG 功能、则‘ Partially Autonomous' "‘M控制" 不建议这么做、这在之前的论坛博文中已做了说明: 进一步澄清了 DDSG/DCHG的运行情况。

    您无需检查或启用 SCDL 的 PF 警报和状态标志、因为没有 PF。

    如果发送9C 子命令、DDSG/DCHG 应处于低电平。

    此致、
    Alexis