This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:没有电池时的行为

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25570, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400818/bq25756e-behaviour-without-a-battery

器件型号:BQ25756E
主题中讨论的其他器件:BQ25756BQ25570

工具与软件:

即使未连接电池、我的设备也应该能够正常工作:

当我 在没有 电池的情况下施加输入电压时会发生什么情况? BQ25756是否会 打开其降压/升压转换器并提供输出电压?

我知道 BQ25570以及其他具有直接电源路径的产品已经存在、但 我并不希望这些产品发生变化、因为它们不会调节输入电压(我的输入电压会有所变化、由 USB PD 或辅助输入端提供。 我不希望后续的电源电路受到这种宽输入范围(约5V-36V)的影响,并希望首先对其进行调节(约4s, 16.8V ))。  我希望 BQ25756能够 在没有电池时调节输入电压、并在连接电池后为电池充电。

使用单个 BQ25756是否可以实现这一点、或者我是否应该先调节 输入电压、然后使用直接电源路径充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    我建议先使用直流/直流转换器、然后使用直接电源路径充电器。

    不过、BQ25756E 可以调节稳定的直流/直流输出。 您需要设置 EN_TERM=0、EN_PRECHG=0、并且需要确保系统负载不超过设置的充电电流。 您还需要确保您的电池可以处理热插拔到电路中的情况。

    此致、
    埃森·加洛韦