This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77908A:bq77908AEVM PCB 设计文件

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77908A, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399479/bq77908a-bq77908aevm-pcb-design-file

器件型号:BQ77908A
主题中讨论的其他器件: BQ77915

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在审查 UPS 的申请。

客户希望制造并测试 bq77908AEVM。

能否共享 PCB 设计文件?

电子邮件:sr.cho@arrow.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cho SR、


    我建议购买 EVM 和/或以下器件 第8章 bq77908A 电路模块物理结构 在中 《BQ77908A EVM 用户指南》 

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    TI.com 上没有可供购买 bq77908AEVM 的产品页面。

    所以、客户尝试了创建 EVM。

    是否有购买 EVM 的链接?

    用户指南中的数据为 pdf 文件、因此很难将其用于 PCB 生产。

    需要提供 PCB 光绘文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cho SR、

    我将检查我们是否可以在外部共享该文件。

    此致、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cho SR、

    检查后、我们 不会在外部共享 PCB Gerber 文件。 但我建议查看我们的新款器件、例如 BQ77915。 您知道客户为何想要使用 BQ77908A 吗?

    此致、
    Alexis