This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530-Q1:一些数据表问题:钳位、输出电流

Guru**** 2379540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400939/ucc21530-q1-some-questions-of-datasheet-clamp-output-current

器件型号:UCC21530-Q1

工具与软件:

嗨、团队!

您能否解释一下如何理解这一点:

  1.  当驱动器芯片无法检测到栅极电压时、如何确定开关处于米勒电平(发生 DVDT 的阶段)?
  2. 这种升压技术是否适合不同类型的 MOS 和 IGBT?
  3. 该提升时间可以持续多长时间?

另一种是米勒钳位:

该函数是如何实现的?

此致、

Josh Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    1.) 这是在栅极驱动器的输出级设计的。 输出级上用于高侧 MOSFET 设计并联的 P 沟道 MOSFET 和 N 沟道 MOSFET 允许发生这种情况。 与 PMOS 的较高内部电阻相比、NMOS 允许高电流流过。

    2.) NMOS 进行的这种升压适用于所有类型的 MOSFET 负载。

    3.) 升压持续时间取决于 MOSFET 负载导通特性。 这种升压发生在米勒平坦区域、该区域因不同的 FET 而异。

    当 UVLO 被触发时、低侧 NMOS 必须开启并保持开启状态。 在本例中是图中的输出控制块  图8-1. 数据表中的输出 NMOS 的阈值电压以将其打开。 遗憾的是、我没有有关输出控制块内部设计的详细信息。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Hiroki