This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25300:异常行为

Guru**** 2586975 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25300, BQ28Z620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400607/bq25300-weird-behavior

器件型号:BQ25300
Thread 中讨论的其他器件: BQ28Z620

工具与软件:

设置 A: 将4.2V 输入到 BQ25300 -> BQ28Z620 ->无电池

结果 A): STAT LED 恒定导通、 从 BQ25300看到3.8V 的输出、但  BQ28Z620阻止了电池端子

设置 B: BQ25300的4.2V 输入 -> BQ28Z620 ->电池(3.9V)  

结果 B: STAT LED 闪烁、 显示 BQ25300的3.9V 输出 以及 电池终端上的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    于是我意识到、当我在连接电池的情况下将输入电压设为4.3V 时、LED 会亮起、但电流消耗非常小。 然后、当我将其增加到4.5V 时、电流消耗会拾取。 但这是个问题、因为我确实需要它在4.2V 电压下工作、数据表中说4.1V 是最低电压 对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 d/s 上的9.3.4.1.2输入电压动态电源管理(VINDPM) 触发 VINDPM 时、充电电流会降低。

    谢谢!

    宁。