This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400故障

Guru**** 2579295 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398778/ev2400-ev2400-failure

器件型号:EV2400
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

Jonathan、您好!

正如通过电子邮件讨论的;我们购买了第二个设备、但仍面临问题、我们将感谢您进行更换。

我想寻求帮助。 请告诉我,如果有任何查询。

此致、
Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin 您好!  

    我不确定我是否完全理解你在这里的要求。 您能说明一下您所面临的问题吗? 您是否尝试过在另一台计算机上使用 EV2400?  

    此致、  

    Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    是的、我们已购买3个 EV2400部件。 我们上周刚购买的最新版本也发现存在故障。 它不起作用。 最初工作、但经过几天后;它的3个 LED 未发光、也不连接到 bqstudio。 这是第二次发生在我们身上。

    如果我能将设备送回您在班加罗尔的办公室、敬请告知、

    此致、
    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin 您好!  

    对于客户退货、请遵循 此站点上的说明。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    我已经填写了表格,但不知道如何提交。

    您可以建议吗?

    此致、
    Sahcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请按照我之前提供的链接上的说明进行操作。  

    此致、  

    Robert。