This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:学习状态卡在04

Guru**** 2797755 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398851/bq40z50-learning-status-stuck-at-04

器件型号:BQ40Z50
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEMGPCRB

工具与软件:

您好!

我经历了 DSG/RELAX/CHG 的几个周期、  学习状态保持为04。

请查看 gg 文件和日志文件。

e2e.ti.com/.../TW7530-Rb-files_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../TW7530-GOLDEN_5F00_Rb_2D00_ID5167_2D00_240811.rar

谢谢!

Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    我看到曾使用 GPCCHEM 工具为该器件选择 chemID。 您能否确认所选 ID 的误差小于工具提供的报告中详细的3%?

    在日志文件中、我看到 没有用于初始放电的数据、这使得检查所有可能发生的情况略微困难、但似乎在正确的位置进行了两次 OCV 测量、但由于以下列出的原因之一、QMax 变为无效:

    您能否确认用于此应用的电池的方向? 我看到 DA Config 设置为1S。

    此致、

    Anthony Baldino  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="567157" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398851/bq40z50-learning-status-stuck-at-04/5355836 #53655836"]我看到使用 GPCCHEM 工具为此器件选择了 chemID。 您能否确认所选标识的错误小于工具提供的报告中详细的3%?

    => 18650GA / ID:5167、ID 错误小于3%。

    [报价 userid="567157" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398851/bq40z50-learning-status-stuck-at-04/5355836 #535536"]

    您能否确认用于此应用的电池的方向? 我看到 DA Config 设置为1S。

    [报价]

    =>单元配置:1S3P

    该项目已成功使用多次(04->05->06->0e)。 这次重新运行是因为客户请求加入 GPCBRB。

    谢谢!

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    如果已使用 GPCRB 工具、则无需完成学习周期。 GPCRB 会创建与学习周期相同的值、同时更新 Rb 表以实现低温优化。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的回复、客户要求我们做 GPCB。

    我想与您确认该流程。

    1. 参数设置正常, 选择默认的 chem ID 5167 (误差小于3%)。

    2.在 Ta:25C,我已经完成了黄金学习(04->05->06-0e )。

    3.更新状态: 0E.

       在  Ta:25C/-20C、GPC 工具包含以下四个文件、这些文件将上传到 TI 的网站
      •config.txt
      •roomtemp.csv
      •lowtemp.csv
      •gg.csv

    4.了解 TI 报告(gg_out.csv / chemdat12_ID5167)。

    5. 进行"从 GPCRB 文件编程"并选择 chemdat12_id5167。  

      仅更新 CHEMID 不加载  gg_out.csv。

    6. Re 黄金学习,在 Ta:25C, (__LW_AT__04->05->06-0e )。

    如果在上述步骤中有任何错误、请更正我。

    谢谢!

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    上述步骤似乎是正确的。 关于步骤6、我认为不需要再次执行该操作、除非在应用程序中运行时监测计存在可观察到的问题。 是否使用当前配置进行了任何测试、性能是否准确?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    关于步骤5、 加载 chemdat12_ID5167后、我是否需要加载 gg_out.csv。

    gg.csv 和 ggg_out.csv 之间是否有任何区别。

    谢谢!

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    我会加载 gg_out.csv。 以下是 gg.csv 与 ggg_out.csv 之间的区别:

    此致、

    Anthony Baldino