This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77908A:PowerPath 配置问题。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77908A, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399468/bq77908a-powerpath-configuration-questions

器件型号:BQ77908A
Thread 中讨论的其他器件: BQ76942

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

客户正在考虑将 BQ77908A 应用于 UPS。

共有 4个数据表示例。

请推荐一种适用于 UPS 的电路配置。

客户 UPS 电池规格:

- 24V (1P8S/LFP: 25Ah),预计负载约为20A。

-充电和放电需要单独控制。

系统配置方框图。

配置系统时、请在电路1和2之间推荐。

-电路1和2可根据需要进行配置,以进行充电和放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cho SR、

    请给我一些时间来查看您分享的所有内容。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cho SR、

    感谢您的耐心。 查看您共享的所有内容后、所有这些内容都是可供客户根据规格进行选择的有效选项。 不过、我建议改用 BQ76942作为用途。

    此致、
    Alexis