This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:关断 DSG MOSFET 导致

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952EVM, TIDA-010208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401304/bq76952-turning-off-dsg-mosfet-causes

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 TIDA-010208

工具与软件:

各位专家、您好!

我正在使用一个定制设计的板、I2C 线路连接到 BQ76952EVM、以使用 bqStudio 与 AFE 通信。 原理图基于 TIDA-010208。

我面临一个问题、即当 DSG_FET 在 CHG_FET 闭合时断开时、PACK+和 PACK-上的电压降至0。 这种情况通过电池包进入 CUV 条件或在 bqStudio 中发出 DSG_PDSG_OFF 来实现。 在这两种情况下、即使 CHG FET 开启/关闭、电池组输出上也不会有任何电压。 在这种情况下、电压仍然应该存在、因为存在一条通过 CHG 导通 FET 和 DSG FET 体二极管的路径。

未激活保护。 我下面附上一个 bqStudio 的屏幕截图、这里您可以看到我在事务日志中顺序发出的命令、并在读取数据中看到 PACK 引脚 V 和 LD 引脚 V。 请忽略 DDSG 和 DCHG 温度、因为它们配置为0b (仅报告、不用于保护)。

我还附加了.gg 配置文件、 如果需要、可以通过内部消息共享原理图。

e2e.ti.com/.../AFE_5F00_export.gg.csv

请帮助调试该问题。

非常感谢
Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhijith、

    当 DSG FET 断开而 CHG_FET 闭合时、PACK + Voltage 应降至0V。 当允许 CHG 电流流过 DSG FET 的体二极管时、DSG 电流被 DSG FET 体二极管阻断。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    有时您只需要其他人按您的重置按钮。 这个问题是由我们用来测试电池组的电池骑行者引起的。 在撞击 CUV 后,当骑手尝试在 CCCV 中为电池组充电时,骑手的保护系统正在踢进。 BMS 的日志显示 LDPin 和 PackPin 电压变为0、因此这一切都是愚蠢的混淆。

    尝试使用正常的现成 CCCV 充电器充电、它充电正常。

    不管怎样、谢谢您和各位加油打气。