This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:bq24072 PMIC - SYSOFF 引脚

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401317/bq24072-bq24072-pmic---sysoff-pin

器件型号:bq24072
主题中讨论的其他器件: BQ24075

工具与软件:

尊敬的团队:
     在使用 bq24072 PMIC 的电池供电物联网项目中、如果需要在输出小于3V 时关闭电池、我们可以使用 SYSOFF 引脚吗? 如果我们使用它、我们应遵循什么流程、是否存在频繁切换和不必要的电池断开等潜在缺点?

如果您对此有任何建议、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  

    请允许我澄清一下、bq24072器件没有 SYSOFF 引脚。 如果您参阅数据表第6页的器件比较表、您可以看到 BQ2407x 系列的哪些器件版本具有 SYSOFF 引脚。 bq24072具有 TD 引脚(终端禁用)(而非 SYSOFF)。  

    如果您改为选择具有 SYSOFF 引脚的 BQ24075、则可以使用 SYSOFF 从 OUT 引脚断开电池并防止电池进一步放电。 需要将 SYSOFF 引脚拉至高电平(逻辑高电平大于1.4V)以关断电池和系统之间的内部 FET。  

    另一种选择是使用外部电池保护电路/V IC、以便在电压降至低于特定阈值(例如3V)时自动断开电池。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的澄清。