This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22998:过额定电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22998

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395417/tps22998-over-rated-current

器件型号:TPS22998

工具与软件:

嗨、团队:

即使超过10A 的额定电流、此 IC 是否会受到热关断功能的保护?
不带热关断功能的负载开关具有 IPLS 规格、但此 IC 可以瞬间承受多少安培的电流?
我将设置一个电路以准备负载短路、但如果电流超过10A、我应该在多少秒内关闭它?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hirotsugu

    是的、TPS22998具有热关断功能。  

    随着 IC 漏极电流的增加、功率耗散将会更高、从而导致热关断(>150摄氏度)。

    lin lin 说:
    我将设置一个电路来为负载短路做准备、但如果电流超过10A、我应该在几秒钟内关闭它?

    由于负载开关的额定最大电流为10A、因此当负载开关超过10A 时、应立即将其关闭、以防止可能出现热关断。

    请遵循数据表中介绍的布局指南。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我正在考虑这样一个电路:如果 TPS22998检测到短路电流、将关断 TPS22998、但由于存在延迟时间、将流动少量超过10A 的电流。
    您能否告诉我可以流过的最大峰值电流以及持续时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hirotsugu

    现在还没有明确的时间、我们可以猜测热关断在超过10A 后会达到何种程度。

    因为它取决于环境温度、散热器、铜面积等

    但是、在热关断之前、它肯定需要花费超过10A 的电流几毫秒。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    即使电流超过10A、如果在激活热关断保护之前停止、这是否不会影响可靠性?

    根据电源性能、在负载短路时流动的电流为20A。 如果我立即停止电流、这允许吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你愿意回答我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hirotsugu

    在10A 之前停止电流是最佳选择。

    您的器件是否有短路保护?

    您也可以并联使用两个负载开关。

    谢谢  

    Amrit