请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25882 工具与软件:
大家好!
采用了基于电池的新设计。 我计划使用 BQ25882充电器、因为此系统的输入电压是来自壁式适配器的5V
我的问题是-我没有 USB 端口为充电器供电、我在规格中看到充电器具有"自动检测 USB SDP、CDP、DCP 和非标准适配器"
如果我将它连接到没有 USB 数据的墙上适配器、而只是传输5V 电压、会出现什么情况?
充电器是否仍在充电?
在这种情况下、此充电器是否有其他版本不带 USB 的升压充电器?
谢谢你
Tzachi