This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:输出电压VOUT带载时超出范围、VFB电压被抬高

Guru**** 2538520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396619/lm5164-vout-vfb

器件型号:LM5164

工具与软件:

当使用 TYPE3电源时、RFB1和 RFB2分别为680K 和62K 时、空载时 VOUT 电压为14.96V;负载为0.8A 时、VOUT 电压变为15.04V、超过了通过电阻容误差计算出的 VOUT 范围、VFB 电压也同步升高;我想知道如何计算这个输出电压的 VOUT 范围、以及如何计算输出电压的范围。 我想知道如何计算该输出电压 VOUT 范围、以及提高 VFB 电压的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LM5164调节 FB 引脚处的谷值电压。  

    例如、

    假设 RFB1=90kOhm、RFB2=10kOhm、降压10:1、

    如果 FB 引脚上没有电压纹波、则 VOUT 将为12V (1.2V 内部基准电压 x 10 = 12V)  

    如果 FB 引脚上有100mV 的峰间纹波、则 VOUT 将为12V +(100mV x 10)/2 = 12.5V (平均值)。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试 FB 引脚在空载和带负载时的电压纹波、纹波电压值几乎相同、只是频率不同、这个频率不同会影响 FB 引脚电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    0.8A 负载时的纹波为111mV、空载纹波为136mV。 请使用示波器测量 VOUT 并再次进行比较? 另外、请检查 万用表测量"平均"电压或"RMS"电压。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我离开办公室后、我将无法再回复此 E2E 帖子。
    如果您仍在尝试解决此问题、请勿回复此帖子、而是创建一个新帖子、以便快速从其他工程师处获得帮助。
    - EL