This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:当 LM5116设计时、两个 MOS 管的输出温度都比较高、SW 有大波和小波。

Guru**** 2581035 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385671/lm5116-when-the-lm5116-is-designed-the-output-temperature-of-the-two-mos-tubes-is-high-and-the-sw-has-large-and-small-waves

器件型号:LM5116

工具与软件:

设计 LM5116时、两个 MOS 管的输出温度都比较高、SW 有大波和小波。 原理图是指正式设计、设计输出为24V5A。所有使用参数均参考以下链接:LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com.cn   (__LW_AT__LM5116-5116DESIGN-CALC  LM (2) 5116/WG 快速入门组件计算器)。

有关详细信息、请参阅附件。

我不知道如何上传附件和直接发布图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郝  

    您能告诉我们更多信息吗? 速度  

    • 温度(环境、 MOSFET、 电感器、 IC)  
    • 测试条件(VIN、VOUT、IOUT、FSW)  

    另外,请捕获 大波和小波并发送给我。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、温度主要集中在 MOS 管附近的铜片上,温度约为100度

    2.波的大小如下所示

    3.如何消除以上图片中的尖峰冲击

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郝  

    1.如果输出功率是 120W、我不认为100°C 温度过高。   

    2.如果占空比大于~ 45%、看起来这是次谐波振荡。 请仔细检查 Rramp 和 cramp 组件。  

    3.需要优化 PCB 布局、以最大程度地减小开关节点的电压尖峰。 如果无法做到这一点、请在 HO 引脚上安装一个小栅极电阻器(1-4欧姆)、并检查是否有任何改进。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我满载输出24v5a 时、温度达到130摄氏度、此温度是否异常? 此外、在演示板上进行测试时、满载24V5A 的最高等级是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郝  

    这取决于您的热设计和组件选择、但在一般情况下、当输出功率为120W 时、130C 不会很高。   

     如果您想查看示例、请参阅 www.ti.com/.../sluua30.pdf 中的热感图像。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如有任何疑问、请随时与我们联系。
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将电路修改为12V5A 输出以进行测试、将频率修改为150kHz (降低频率的目的是降低 PCB 板的温度、还修改了24V5A 以上的输出)、并修改了相关外设参数。 在输出电压为12V5A 时、频率变为78KHZ、频率正常为48W。 我想换一下 Rramp (768K)和 cramp (680pf)的值、结果是频率现在是268KHz、输出12V5A、不知道是什么原因造成了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郝

    我想您看到的是 DCM 运行模式/次谐波振荡。 请尝试同时测量电感器电流和 SW 节点电压。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题、因为我有一段时间没有从您那里听到过。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用过程中、当负载为120W 时、接通电源后芯片无法正常工作、负载侧的电源指示灯熄灭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郝  

    请向我发送一些波形供我调查、尤其是在输出处于稳压状态时检查外部元件的温度。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在 LM5116芯片运行过程中、我发现了如图所示的输入电压波形

    上面的 Burr 波形为48V 电源输入、此时尖峰的频率与 LM5116芯片设定的频率一致、并且尖峰也随着输出负载的增加而增加。 如何消除这一尖峰?

    LM5116芯片的17引脚能否暂停? 目前、我芯片的17引脚是从48V DCDC 芯片转换为12V、从而为 LM5116芯片供电。 同样、当 LM5116芯片的负载增加时、DC12V 也具有相同的尖峰。 当负载满载时、12V 以上的尖峰过大、导致 LM5116芯片烧毁。 目前不使用 LM5116芯片的17引脚是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当负载满时、芯片将无法工作、SW 没有波形。 我将芯片工作频率设置为150KZ 左右、电感为47uH。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郝

    如何消除此尖峰=>无法完全消除开关噪声。 可以通过添加栅极电阻器来降低增益误差。  

    当负载满时、12V 以上的尖峰过大、从而导致 LM5116芯片烧毁=>您能否请解释一下您认为12V 电源会 损坏 LM5116器件的原因?  

    我目前不使用 LM5116芯片的17引脚是否可行=>不使用 VCCX。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我离开办公室后、我将无法再回复此 E2E 帖子。
    如果您仍在尝试解决此问题、请勿回复此帖子、而是创建一个新帖子、以便快速从其他工程师处获得帮助。
    - EL