This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:LM5143IC 采用单模式运行、输出电池没接通

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401275/lm5143-lm5143ic-in-single-mode-operation-with-output-battery-not-getting-on

器件型号:LM5143

工具与软件:

我们正在与用于50安培直流/直流转换器的 LM5143 IC 合作。
条件:
  1. 双模运行的输出电池- Vout 14.3
  2. 没有输出电池、 处于单模式 工作
  3. 单模式运行的输出电池不 工作。
  4.  单模式下具有反向漏电二极管的输出电池工作。
 
好的、我们发现在单模式运行中、输出电池转换器无法开启。 电池供电。
一旦 连接到电池后开始工作、
 
谢谢、此致、
Veera
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veera:

    您是否需要 CC 电路来使用电池输出工作? 它实际上是一个巨大的负载电容。 反向二极管连接在哪里?

    请发送原理图和完整的快速入门计算器文件、以便我们查看设计。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送启动波形(Vout、电感器电流)以便我们看到发生了什么?