This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521903RHBR 无功率输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62595, TPS65219EVM-SKT, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392714/tps65219-tps6521903rhbr-no-power-output

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:TLV62595、、

工具与软件:

大家好、我最近使用 TPS6521903RHBR PMIC 设计了基于 AM6254的处理器板、在为板上电时、3.3V 降压转换器会开启几毫秒、然后保持关闭状态。 非常有用。 PMIC GPO2引脚下拉 LDO 使能引脚。

我还从 市场上购买的电路板中更换了 PMIC 、并将其更换为新设计的电路板。  市场电路板 运行良好、从 PMIC 获取所有输出、但不从新设计的电路板获取。

 3.3V 降压转换器为 TLV62595DMQR。 (DCDC_3V3)

谢谢。此致

Mohit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 您能否就"市场购买的电路板"与"新设计的电路板"之间的区别提供更多信息?

    此外、您能否以可搜索的 PDF 格式提供 PMIC 原理图、以便我们进行审阅?

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    市场上购买的电路板为 BeaglePlay (https://www.beagleboard.org/boards/beagleplay)、新设计的电路板与我使用已提供的原理图(https://git.beagleboard.org/beagleplay/beagleplay)设计的电路板相同。

    为 PMICe2e.ti.com/.../Play_2D00_SoC-GPIO-3.3V.pdfe2e.ti.com/.../Play_2D00_DC_5F00_DC-AND-PMIC.pdf 附加了 PDF 格式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享原理图!  降压转换器的内部参数针对0.47uH 电感器进行了优化。 您是否可以将 Buck1上的电感从0.33uH 更改为0.47uH?

    Buck1电感器改变后关闭。 您是否还可以将示波器捕获与以下信号共享:

    • VSYS
    • 降压通道2
    • LDO3
    • BUCK3

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将0.33uH 电感器更改为0.47uH 电感器、下面是 PMIC 的输出。

    粉色表示 VSYS

    蓝色表示 Buck3 (引脚27)

    绿色表示 Buck2 (引脚29)  

    黄色表示 LDO3 (引脚21)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还会再向您发送一个波形  

    粉色表示 VSYS

    绿色表示 启用

    黄色表示 TLV62595降压转换器(引脚5输出)

    蓝色表示 GPO2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最后一个示波器捕获显示 来自外部  TLV62595降压转换器的显著噪声。 您是否能够将负载与所有 PMIC 电源轨断开 并隔离该电源解决方案?

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 空载条件下进行了测试、结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还再次测试了序列、  

    粉色表示 VSYS

    蓝色表示 启用

    黄色表示 GPO2

    绿色表示电感器之后的降压稳压器2输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果绿色通道是 Buck2、这是否意味着 Buck2尝试开启时您将获得5V 电压?

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、GPO2为绿色、降压稳压器2输出为黄色。 请告诉我根本原因  

    谢谢

    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否必须首先从 TPS65219EVM-SKT 的 TPS65219 GUI 对其进行配置、以打开降压输出。

     我还测试了同一个 TPS6521903RHBR IC 以直接焊接到 Beagleplay 板、它向我展示了前面提到的每个降压和 LDO 输出的输出。 因此、我认为它不需要进行预编程即可使用。

    谢谢  

    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65219 03. 出厂时进行了预编程、因此无需 NVM 编程。  

    从我们到目前为止收到的示波器捕获来看、GPO2和 Buck2似乎在一段时间内处于开启状态。 您能否为其余 PMIC 电源轨提供类似的上电示波器捕获、以查看它们是否会导通一段时间?

    您是否知道外部3.3V 降压转换器(TLV62595)为何在输出端有如此多的噪声?  我怀疑这可能会影响 LDO1、LDO3和 LDO4、因为这些 LDO 由外部降压转换器供电。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从外部源而不是从 TLV62595提供3.3V 电压。 用于上述测试。  

    谢谢

    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还在 VDD1P8上获得1.8V 的电压。

    此外。 我觉得原理图可能会有些错误。 请查看原理图、请告诉我运行 BUCK2输出(1.8V)然后运行其余 BUCK 和 LDO 输出的最低电路

    谢谢

    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    为 LDO 供电的外部电源的定序是什么? 它是否与 VSYS 完全同时开启? 您能否提供 VSYS 的示波器捕获、 LDO 的外部电源和所有 PMIC 输出电压(降压稳压器和 LDO)?

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是下面列出的波形-

    绿色- PVINLDO1

    蓝色- PVINLDO2

    黄色- PVINLDO34

    绿色- VLDO1

    蓝色- VLDO2

    黄色- VLDO4

    绿色- VDD1P8

    蓝色- VLDO3

    黄色- TLV62595的3.3V 输出

    绿色- PVIN_B2

    蓝色-  PVIN_B3

    黄色-PVIN_B1

     

    绿色-电感器之后为 LX_B2

    蓝色-  LX_B3在电感器之后

    黄色-  电感器之后是 LX_B1

    绿色- EN

    蓝色-模式/复位

    黄色- GPO2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    您能否提供 PMIC IC 顶部标记的图片? 我想您的可订购器件不正确、或者无法正确识别通道标签、因为我没有看到正确的输出电压、序列、并且其中一个 PMIC 电源轨(GPO2)似乎被排除在上电尝试之外。 以下是一些观察结果:

    [报价 userid="616544" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392714/tps65219-tps6521903rhbr-no-power-output/5341854 #5341854"]

    绿色- VLDO1

    蓝色- VLDO2

    黄色- VLDO4

    [报价]
    • 当 LDO1导通时、它仅输出约1.6V-1.8V 的电压、但该轨的输出电压由 VSEL 数字引脚控制。 如果 VSEL 为高电平、LDO1应该输出3.3V。
    • 同样、LDO2也没有正确的输出电压。 TPS6521903的 LDO2配置为输出0.85V、但示波器捕获显示约2.4V。 通道4上有什么问题?
    • 在示波器捕获中、LDO1和 LDO2同时开启、但 TPS6521903配置为在 LDO1后6ms 开启 LDO2。


    [报价 userid="616544" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392714/tps65219-tps6521903rhbr-no-power-output/5341854 #5341854"]

    绿色- EN

    蓝色-模式/复位

    黄色- GPO2

    [报价]
    • 在这个捕获中、我没有看到 GPO2变为低电平和高电平。 将 PMIC 设计为在任何 PMIC 电源轨中检测到问题时执行冷复位。 示波器捕获显示一些 PMIC 电源轨、例如 Buck2、LDO1、LDO2变为低电平和高电平(尝试3次)、但 GPO2似乎始终保持开启状态。 PMIC 没有此功能。

    您是否从 BeaglePlay 板复制了完全相同的原理图和布局? 原理图或布局是否有差异?  您是否尝试过在新的 PMIC 中重新放置 PMIC 以及在新的 PCB 上重新放置? 您是否能够通过拆焊连接到输出端的任何负载或外部 IC 来完全隔离 PMIC?

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

     我将分享焊接的 IC 照片、还在空载条件下进行了多次迭代、输出波形保持不变。 我忘记告诉大家 GPO2的输出仍然很高、因为我直接用0欧姆的电阻上拉引脚、而不是如上所述的10K 电阻。 请参阅电阻器 R2原理图。

          

    之后、我再次将其放置在 R2上的10K 电阻、然后我将获得以下波形。

    绿色代表 GPO2

    黄色表示 TLV62595的输出。

    连接10K 欧姆代替0R (R2)后、降压 U2的输出也不会开启、因为 GPO2直接连接到 TLV62595的使能引脚。

    我复制了完全相同的原理图。 关于布局注意事项、我遵循了 PMIC 的数据表、而不是 Beagleplay 板布局。

    我还 通过将订购的 PMIC 放在 Beagleplay 上和 Beagleplay PMIC 放在电路板上进行了测试。 但不管用。 Beagleplay 正常运行、但我们的板存在相同的问题。

    通过我 计算出的方式 、Beagleplay 预装的 IC 是 PTPS652193与 TPS6521903RHBR 相同。但根据原理图和文档所述、它们使用了 TPS6521903RHBR、如 BOM 中所述。

    是的、我制作了2块完全无负载条件的电路板、其中仅包含 PMIC 和 TLV62595降压转换器。

    如果它们在 PTPS65219193和 TPS6521903RHBR 方面有差异、请告知我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享最新信息。 我们将在接下来的24-48小时内审查并提供反馈。

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Brenda

    请对此进行更新。

    谢谢  

    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    "TPS652193"不是我们产品系列中的有源器件。 BeaglePlay 使用 TPS65219 03. . 我想知道与 Beagle 板相比、您的原理图是否有区别。 它看起来非常相似、但并非完全相同、因为至少 Buck1电感器是不同的。   

    您是否已对 PCB 中的焊接进行了详细目视检查? 从分享的图片中、我们可以从不洁净的焊点找出多个改进方面。 Buck1电感器尺寸似乎相当大、所有降压转换器的输出电容器似乎均未安装。 您在之前的消息中提到的2个电路板是否只有 PMIC 和外部降压? 根本没有其他 IC/负载(包括 DDR 的 VTT 轨)?

    您能否在.brd 文件或 Altium 文件中共享 PMIC 布局?

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Brenda

    我已完成了对该板的详细目视检查。 我 认为、如果不安装输出电容器、将导致 PMIC 关断。 我所说的两个板具有 PMIC 和3.3V 降压转换器。 我在 KiCAD 软件中设计了这个项目,因为它不是 Altium 文件,所以我将与大家分享整个板的 Gerber 文件。  

    此外、我认为布局存在一些问题、因为 FBx 引脚连接到区域而不是连接到布线。 我已经进行了测试、将所有降压和 LDO 的 Beagleplay 的 PMIC 输出连接到我的电路板、同时每个负载都已连接并且 PMIC 未焊接在我的电路板上。 遇到同样的问题、3.3V 在几毫秒后关断。 然后我焊接所有导线并仅连接3.3V 进行测试、然后在连接1.8V 降压转换器时、PMIC 关闭。

    我还要附上整个项目文件夹

    e2e.ti.com/.../Play.zip

    e2e.ti.com/.../GERBER_5F00_BEAGLEPLAY.zip

    谢谢  

    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:  

    我能否知道根据原理图开启 GPO2和1V8 (Buck2)电压的相关性需要焊接的重要元件。  

    需要最少的电路、并将分阶段进行测试。

    谢谢 Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    要测试 PMIC 的最小电路、只需将 PMIC 负载与所有降压转换器和 LDO 完全断开。 对于降压稳压器、只需保留输入/输出电容器和电感器。

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、我是否知道 GPO2引脚的相关性、该引脚尝试3次上拉、根据电源序列、首先 GPO2将为 ONN、其余的降压稳压器将为 ONN、而 LDO 将为 ONN。

    谢谢  

    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    我可以知道 GPO2引脚的依赖关系吗

    您能否澄清此问题? "依赖"一词是什么意思? GPO2被配置为加电/断电序列的一部分。 如果器件在其任何电源轨中检测到故障、它会在所有 DCDC、LDO 和 GPO 上执行冷复位。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    请告诉我是否有与哀哭有关的问题。

    谢谢。此致  

    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    我能够将 KiCAD 布局文件导入到 Altium 中、这让我能够查看主要元件(输入/输出电容器和电感器)的布线。 请在下面找到我的反馈、如果有任何问题、请告诉我们。

    • 所有反馈引脚(FB_Bx)的布线与我们的布局指南不符。 FB_Bx 引脚必须作为布线直接从本地输出电容器连接到相应的 FB_Bx 引脚。  
    • 不需要 R9和 R10。  
    • 请勿将 AGND 引脚(#15)直接连接到散热焊盘。 正如数据表布局指南中所述、该引脚必须通过过孔直接连接到接地层。  

    谢谢!

    Brenda