工具与软件:
您好!
我将使用 TPS546B24A 从12V 电源生成0.75V @ 12A、用于 ASIC 的评估板。
我看到的问题是、在12V 电压下上电时、它不提供0.75V 输出。 在这种情况下、如果我将输入电压降低到~11V、则开始工作。 如果我将电压恢复到12V、也没问题。
一旦它启动、它就可以正常工作、但不确定当我在12V 电压下上电时发生了什么情况。
我已经探测了12V 输入、没有看到任何尖峰、实际上它通过外部电源的 TPS259261电子保险丝提供。
我在 Fusion 监视器中看到的错误是"OVF;IOUT UC 故障"
VIN_OV_FAULT_LIMIT 仅为21V。
VOUT_OV_FAULT_LIMIT 为0.86V、 VOUT_UV_FAULT_LIMIT 为0.63V、IOUT_OC_FAULT_LIMIT 为26A、来自寄存器转储。
我仅将 Webench 生成的电路用于设计中。
您能查看并获得指导来解决这个问题吗?
谢谢!