This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:在使用12V 电压上电时出现问题。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546B24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400760/tps546b24a-issue-seen-at-powering-on-with-12v

器件型号:TPS546B24A

工具与软件:

您好!

我将使用 TPS546B24A 从12V 电源生成0.75V @ 12A、用于 ASIC 的评估板。

我看到的问题是、在12V 电压下上电时、它不提供0.75V 输出。 在这种情况下、如果我将输入电压降低到~11V、则开始工作。 如果我将电压恢复到12V、也没问题。

一旦它启动、它就可以正常工作、但不确定当我在12V 电压下上电时发生了什么情况。

我已经探测了12V 输入、没有看到任何尖峰、实际上它通过外部电源的 TPS259261电子保险丝提供。

我在 Fusion 监视器中看到的错误是"OVF;IOUT UC 故障"

VIN_OV_FAULT_LIMIT 仅为21V。

VOUT_OV_FAULT_LIMIT 为0.86V、 VOUT_UV_FAULT_LIMIT 为0.63V、IOUT_OC_FAULT_LIMIT 为26A、来自寄存器转储。

我仅将 Webench 生成的电路用于设计中。

您能查看并获得指导来解决这个问题吗?

谢谢!