This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:为 TPS7A9401DSCR 推荐的焊盘图案

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400984/tps7a94-the-land-pattern-recommended-for-the-tps7a9401dscr

器件型号:TPS7A94

工具与软件:

TPS7A9401数据表建议使用方形散热焊盘、但我们库中还有其他器件、这些器件使用类似的封装、具有不规则的散热接地引脚、并且建议的焊盘图案使用不规则的形状(请参阅随附的图像以清晰起见)。

库中其他器件的示例  

请提供建议。  谢谢!

-will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在研究这个。 我会在1-2个工作日内回复您。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    引脚未包含在建议的焊盘布局中、因此可与没有引脚的其他器件直接兼容。 机械稳定性或制造可靠性不需要这些支腿、如果您愿意、可以自行使用这些支腿。  

    此致、

    Nick