This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922:子命令和放大器;与数据存储器相关的读取问题

Guru**** 2515185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401394/bq76922-subcommand-data-memory-related-reading-issue

器件型号:BQ76922
Thread 中讨论的其他器件:BQ76952

工具与软件:

您好、TI:

我们在读取 BQ76952器件的数据存储器寄存器时遇到问题。  

我附上了几个快照、向您展示我们观察到的情况。

我们有点困惑。 当我们尝试读取 power config 0x9234命令(如上面的所示)时、我们无法在0x40寄存器中看到任何值。 它仅显示 FF FF、如果我们复位器件、它将显示00值。  

你有什么建议吗?

我们的直接命令还相关的安全状态寄存器始终显示零值。 然而我们看到保护功能处于开启状态。 您能不能保证我们可以尝试解决这个问题?

您可以查看我们使用的该示例代码吗?e2e.ti.com/.../2047.main.c

此致、
Sachin

此致、
Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin 您好!

    从您共享的屏幕截图中可以看出、在写入寄存器后、您可能尝试对其进行太快的读取。 尝试在写入数据存储器后添加2ms 等待时间/延迟。 第2节子命令 BQ769x2软件开发指南中提供的说明 也可能有帮助。

    此致、
    Alexis