This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:R3固件、系统驱动程序错误

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401241/bq40z50-r3-firmware-system-driver-error

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

我们的客户尝试从电量计中读取0x0002固件版本、他们正在使用 e2e 论坛中的现有驱动程序、但收到读取错误。

对此有什么想法吗? 谢谢。

FG_WRITE_WORD (bq、bq->regs[BQ_FG_REG_MBA]、0x0200)、 成功

FG_MAC_READ_BLOCK无法发送固件版本子命令:-5

他们使用的驱动程序:

Int ret;

   U8 buf[36];

   RET = FG_WRITE_WORD (bq、bq->regs[BQ_FG_REG_MBA]、FG_MAC_CMD_FW_VER);

   如果(ret < 0){

       bq_err ("发送固件版本子命令失败:%d\n"、ret);

       回流塔;

   }

   mdelay(2);

   RET = FG_MAC_READ_BLOCK (bq、bq->regs[BQ_FG_REG_MBA]、buf、11);

   如果(ret < 0){

       bq_err ("无法读取固件版本:%d\n"、ret);

       回流塔;

   }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以在出现读取错误之前收到示波器捕获的内容、其中显示了写入器件的内容?

    此致、

    Anthony Baldino