This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:关于 RθJC (顶部)和最大占空比(开启)

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B88-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396579/lm2596-about-r-jc-top-and-max-duty-cycle-on

器件型号:LM2596
Thread 中讨论的其他器件:TPS7B88-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

关于  LM2596T-ADJ/NOPB、我有两个问题

问题1。 当散热器安装在背面时、结壳之间的热阻是否正确、可以使用数据表(7.4)中的热阻"R θ JC (top)= 2°C/W "计算得出? 外壳(底部)是散热器安装表面、但数据表显示"结至外壳(顶部)热阻"、因此我很好奇。

问题2: 数据表7.9显示"最大占空比(ON)= 100%"*将反馈引脚从输出端移除并连接到0V 以强制输出晶体管导通。"  

在输出电压设置为12V 的电路中、如果输入电压降至12V (例如8V)以下、那么输出电压是多少? 占空比是否等于100%?  

此致、

广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广目:

    1. RθJC 是指从半导体器件的工作部分到最近芯片安装区域的封装(外壳)外表面的热阻、当该封装(外壳)表面正确散热以尽量减少该表面的温度变化时该封装表面的热阻。  有关热指标的更多信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/spra953 

    2.如果 Vin 下降到低于 Vout、Vout 将跟随 Vin 减去损耗。 例如:如果输出电压设置为12V、输入电压降至8V、则输出电压实际上将略小于8V。 占空比仍将为100%

    为什么 FB 引脚被强制设置为0V? 该器件可能无法正常工作、因为它用于检测稳压输出电压以完成反馈环路。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    让我再次询问 Q1。

    如果在散热焊盘(底部)上使用散热器、是否需要使用 R θ JC (底部)值来计算热阻? 如何计算?

    例如、在 TPS7B88-Q1中、R θ JC (bottom)和 R θ JC (top)的值不同。 因此、将散热器连接到底部时、似乎无法使用 R θ JC (top)值计算热阻。

    此致、

    广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广目:

    是的、这是正确的、我们没有  RθJC (底部)的测量值、而只是 RθJC (顶部)的测量值。

    此致、

    Rahil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajani:

    下图所示的红线和黄线表示底部和顶部是否正确?

    当按下图所示实现器件时、如何计算 Tj?  

    此致、

    广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广目:

    正确。 我已经向团队核实了、看起来大家可以  在这里使用2°C/W 的 RθJC 进行计算。  

    有关使用散热器计算 Tj 的信息、请查看 https://www.ti.com/lit/pdf/spra953的第2.2节(第7页)

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajani:

    感谢您的检查。 我想知道为什么   在这里可以使用2°C/W 的 RθJC 进行计算? 对于 TPS7B88-Q1中的 exsample、RθJC (底部)和 RθJC (顶部)值截然不同。 您能告诉我原因吗?

    此致、

    广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广目:

    我怀疑这是因为"顶部"是基于封装差异的定义不同。

    此致、

    Rahil