This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751具有 BQ25XX

Guru**** 2767565 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758, TPS25751, BQ25790, BQ25798, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401308/tps25751-tps25751-with-bq25xx

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: BQ25790BQ25798BQ25792BQ25713、BQ25758

工具与软件:

我正在开发一个基于 TPS25751的双角色电源和数据电路、并需要 PPS 功能。

我不需要电池充电。

以下哪一项是最佳选择

BQ25790、BQ25792、BQ25798、BQ25713、BQ26756?

如果没有电池、如果在这些引脚上安装了任何东西、会怎么样?

谢谢!

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    电池充电器件仅在反向模式下运行并由电池供电时提供 PPS 电压和电流。  充电器的 BAT 引脚处的电源是什么?  似乎您只需要一个直流/直流转换器。 有些直流/直流转换器符合 PPS 标准。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    该应用是 USB-C、USB-Android 为 PD 平板电脑充电

    我有45-60W 的直流电源可用

    对于此应用、您建议使用哪种 IC?

    谢谢!

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    在反向/OTG/拉出模式下、BQ2579x 系列的输出限制为3.3A、因此无法利用全部45-60W 功率。  至于功率级别、我推荐使用 BQ25758、它是 BQ2575x 直流/直流转换器版本。  45-60W 将连接到 BQ25758的 VAC 输入、因为它不是电池充电器。

    此致、

    Jeff