工具与软件:
您好!
我正在尝试 向 bq40z50r2器件发送20字节零挑战、以使用 Stm32L412微控制器通过块读取/写入操作来收集摘要值、从而进行身份验证。 我的16字节键值是 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA。 摘要值必须为116c9b5d1dcea88170ee9d5f9ad4e85026a9f8c
我通过使用读/写块操作成功在 bq studio 上获得这个值。(有时我可以收集零,可能是因为超时)。 当我开始通过微控制器收集数据时,我有时可以得到正确的数据。 在其他情况下、我会得到空数据或噪声数据。 I m 使用0x2F 命令发送20字节块零挑战数据、写入操作和读取操作之间有250ms 的延迟。
这笔交易可能会有什么问题? 能不能就此为我提供帮助?



此外、除了如下所示的命令编程器之外、没有 bq BMS 编程器可视界面:(在 TI 电量监测计认证密钥打包器和中
编程器工具文档,有一个关键编程器,如下所示)
: