This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:BQ41Z50是否需要外部和 quot;Smart Charger"芯片?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, BQ41Z50, BQ25720, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401044/bq41z50-does-the-bq41z50-require-an-external-smart-charger-chip

器件型号:BQ41Z50
Thread 中讨论的其他器件: BQ25720、TPS25730、 BQ40Z50

工具与软件:

文档 SLUAAF8描述了一些德州仪器(TI)电量计如何 广播他们想要的 ChargingCurrent ()和 ChargingVoltage ()、以及如何使用单独的"充电器"器件来进行实际电流和电压调节。

BQ41Z50也是如此吗?

换句话说、它究竟是一种双芯片解决方案而不是单芯片解决方案?

例如、BQ41Z50数据表第28页的是部分  7.3.3充电控制特性 .

在这种情况下、"充电控制"真的只是意味着广播想要的值、还有其他一些芯片进行控制吗?

如果是这种情况、哪些德州仪器(TI)器件与 BQ41Z50兼容、能够扮演这一角色?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与"哪些器件可与 BQ41Z50配合使用?"相关的部分 -我在另一个帖子中看到 BQ25720可能是候选人。

    我们还要求我们的输入电源最终来自 USB-C PD 源、因此一种可能的组合是 TPS25730 + BQ25720 + BQ41Z50。

    有更好的组合吗?

    是否有任何有效适用于 TPS25730+BQ25720的器件?

    是否有任何有效适用于 BQ41Z50+BQ25720的器件?

    这里是否有我们忽视的单芯片解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:
    bq41z50具有与 bq40z50相同的广播功能。 自主充电  SLUAAF8 应用手册也适用于此处。

    在自主模式下、电量监测计将向充电器发送报告的充电电流和电压参数。 该要求是充电器需要符合 SMBus 标准。 电量监测计将发送到地址0x12、因此充电器必须使用0x12作为器件地址。 电量监测计将是此配置中的主机。 无需 MCU。

    您可能需要向充电器团队了解他们是否有采用 Type-C 的充电器解决方案 从电量监测计的角度来看、您所需要的只是能够与充电器通信并传输适当的电流和电压值。