This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80更新状态和 Ra 表在执行学习周期时更新问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397886/bq40z80-bq40z80-updatestatus-and-ra-table-updates-issue-while-performing-learning-cycle

器件型号:BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

我使用 BQ40z80集成电路启动了学习周期过程、参阅 SLUA848文档。 我准确地执行了这些步骤、但最后一步中没有更新 UpdateStatus 和 Ra 表。 我遵循的步骤如下:

  1. 已使用 GPCTOOL 确定 ChemID。
  2. 使用 BQStudio 定义了 ChemID。
  3. 手动将 UpdateStatus 设置为0x00。 设置 GAUGE_EN 后执行复位。 所有标志都被正确观察、并且 UpdateStatus 转换到了0x04。
  4. 以 C/2放电率执行放电。
  5. 放松了5个小时。
  6. 以 C/2速率充电。
  7. 放松2小时 (发生了 QMax 更新、UpdateStatus 更新为0x05)。
  8. 以 C/5的放电率执行放电 (未更新 RA 表)。
  9. 放松了5个小时 (UpdateStatus 保留在0x05、未转换到0x06)。

我要附加学习周期中获取的 AutoExport.gg 文件。 我期待你在这方面给予支持。

e2e.ti.com/.../learning.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能给我们发送日志文件吗?

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我无法在这些过程中获取日志记录。 但是、我又执行了一个周期、有机会收集日志数据。  这一周期采用 C/2速率充电、然后休息2小时、然后 C/4速率放电进行。 下面、我将共享在此过程中获得的日志记录。  在该附加周期之后、UpdateStatus 未更改。

    我的电池配置为 3S1P

    ChemID:7551

    设计容量:2800mA 451, 3066cWh

    设计电压:10950mV

    提前感谢您的帮助。

    .e2e.ti.com/.../all-log-files.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguzhan、

    C/4放电率比学习周期的放电率高得多。 您能否获得另一个日志文件、但这次以 C/8的速率对电池放电。 您还能将您的电池的数据表和电量计中的 gg 文件发送给我吗?

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的建议。 我将在未来几天分享结果。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来不错。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我重复充电休息放电周期。 我按照您的建议以 C/8速率执行放电电流、但结果保持不变。 UpdateStatus 保留在0x05。 我将使用 ChemID:2064重复学习周期过程、这是 GPCTool 建议的第二个选项。 我将在未来几天与您分享结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您发送编修。 由于 Nick 目前正在出差、请期待您的回复延迟。  

    此致、  

    Robert。