This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940的 FEMA 文件

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400174/bq76940-fema-file-of-bq76940

器件型号:BQ76940

工具与软件:

您好!

 谢谢、请提供 BQ76940的 FEMA 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    质量、可靠性和封装数据下载|德州仪器 TI.com

    以上是我们可用于此器件的。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:

    感谢您的答复。

    [报价 userid="566857" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400174/bq76940-fema-file-of-bq76940/5360148 #5360148"]质量、可靠性和封装数据下载|德州仪器 TI.com

    我在本网站中搜索器件型号、 这些是器件的特性和可靠性说明、 TI 生产线上是否有完整的 FEMA 文件、并且我们的终端客户需要提供此文件进行 产品 审查、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您是指引脚 FMEDA 吗?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:

    抱歉、该可能是 FMEA 文件、它测量为"故障模式和影响分析"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    很遗憾、我们没有适用于 BQ76940的 FMEA。

    此致、

    Max Verboncoeur