工具与软件:
您好!
我目前使用 LM5148进行直流/直流同步。 具有以下规格的降压转换器。
输入电压- 36V
VOUT - 3V-21V
IOUT - 3A - 24A
应用-电池充电(5节串联锂离子电池)
Fsw - 250kHz
L - 7.5uH
检测电阻- 1.25m Ω
问题:-我想在电流低于2A 时以 PFM 模式运行转换器,在电流高于2A 时以 CCM 模式运行转换器。 我想征求您的意见、是否可以将 PFM / SYNC 引脚配置为在转换器运行时在这些模式之间切换? 如果需要此功能、是否可以使用并建议使用该功能。
如果有任何反馈、将不胜感激。
谢谢、此致、
Vivek