This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:PFM 配置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400495/lm5148-pfm-ccm-configuration

器件型号:LM5148

工具与软件:

您好!

我目前使用 LM5148进行直流/直流同步。 具有以下规格的降压转换器。

输入电压- 36V

VOUT - 3V-21V  

IOUT - 3A - 24A

应用-电池充电(5节串联锂离子电池)

Fsw - 250kHz

L - 7.5uH

检测电阻- 1.25m Ω

问题:-我想在电流低于2A 时以 PFM 模式运行转换器,在电流高于2A 时以 CCM 模式运行转换器。 我想征求您的意见、是否可以将 PFM / SYNC 引脚配置为在转换器运行时在这些模式之间切换? 如果需要此功能、是否可以使用并建议使用该功能。

如果有任何反馈、将不胜感激。

谢谢、此致、

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您将必须调整输出电容器和电感器值、这样、对于2A 负载、输出电压的放电非常慢、以至于不再需要接下来的16个周期。  对于如此大的负载(需要很大的输出电容器)、不是进入 PFM 模式的实用方法。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的答复。 恐怕我无法处理您的反馈。 如果我理解正确的话、您想了解的电感和输出电容值的变化是如何在 CCM 运行期间避免负电流吗?  

    为了共享更多的上下文、该应用的目的是在空载或轻负载条件下以 PFM 模式运行转换器。 我希望它处于 PFM 模式的主要原因是、这样可以避免负电流从电池流向转换器、在我们的应用中的某个极端情况下。  

    如果我始终配置为 PFM 模式、问题是、由于我使用的电流检测电阻值较小、因此转换器直到10A 负载电流(负载电流范围非常宽)才能进入 CCM 模式。 如果是这样、我会看到由于以较低频率运行、输出端会出现非常高的纹波。 对于我在 PFM 模式下使用的电感值、还可以看到一些次谐波振荡。  

    为了避免第二种情况、我正在寻找一种在输出电流大于2或3A 时主动切换 CCM 模式的方法。  

    我想知道 PFM 模式还是 CCM 模式是只能在 Vcc 上电前设置的一次性配置、还是可以在其工作时实时更改?  

    期待您的反馈。

    谢谢!此致!

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    对不起,我想我误解了你的问题。   如果您担心由于同步 FET 变为负值而使负载放电、请务必将器件配置为二极管仿真模式(DCM)。  这意味着、一旦在开关节点上检测到零电流、它就会关闭低侧 FET。  现在的问题是、在什么负载下进入二极管仿真。

    这将取决于电感值和开关频率以及输入和输出电压。

    如果电感器中的 Iout<峰峰值纹波电流、则这是电感器电流谷值通过0A 的点、这是您进入二极管仿真的点。

    鉴于您的24A 要求、当遵循计算器电子表格建议时、您将已处于 DCM 模式、请参阅下面的链接。  希望这对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../3884.LM5148_2D00_LM25148-Quickstart-Calculator.-e2e-Ben-T-xlsm.xlsm

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您提供反馈并分享设计计算器工作表。  

    然后我们就可以关闭该请求。

    LM5148允许从 VDDA 获取的电流是多少?

    谢谢!此致!

    Vivek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我不建议从外部加载 VDDA、建议您将 VCC 用于低 mA 区域的轻电流、VCC 具有115mA 功能(min)、但它用于为栅极驱动电流和其他低电流偏置供电、如果您需要几毫安、您可能没问题。  在这种情况下、请使用 VCC、如果您需要使电源保持安静、请使用 RC 滤波器。

    希望这对您有所帮助。

    David。