This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274C65:通道采用并联配置时的浪涌电流控制

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401128/tps274c65-inrush-current-control-when-channels-in-parallel-configuration

器件型号:TPS274C65

工具与软件:

您好!

我的应用需要驱动一个负载、其中需要的电流限制超出一个通道的能力、因此我对并联通道功能感兴趣。

我的问题是、当通道(1和2或3和4)并行配置时、DEV_CONFIG1/2寄存器中针对每个单独通道的并行 ICL 设置(导致并行 ICL = 2 * DEV_CONFIG1/2设置)还是针对两个通道合并(导致并行 ICL = DEV_CONFIG1/2设置)?

我还想了解浪涌电流设置也适用哪种行为。

非常感谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    欢迎使用 e2e!

    例如、如果将两个通道都设置为1A、则并联通道的电流限制约为2A。 该场景在数据表的第12页顶部指定、也适用于浪涌周期。

    如果使用并行通道、请确保在 DEVCONFIG3寄存器中设置相应的并行位。

    谢谢!

    Patrick