This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:关于 LLC 的一些问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401593/ucd3138-some-question-about-llc

器件型号:UCD3138

工具与软件:

尊敬的专家

LLC 电源输入380DC 输出12VDC。 遇到以下两个问题::

1.当电源持续输出短路时,断续周期不一致。


输出持续短路时、突然发生一次。 短路后、黄色通道是输出波形、绿色通道波形是 LLCMOS 的 DS 波形。
驱动器持续运行且未进入保护状态。 当波形出现时、将损坏 LLCMOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel

    签名很可能与固件相关、您需要检查处理短路检测和反应的代码。  

    但是、我们无法用您分享的少量信息做太多事情。 如果需要我们为您进行检查、请分享固件和相应的原理图。