This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5108:LM5108的拉电流/灌电流

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401474/lm5108-source-sink-current-of-lm5108

器件型号:LM5108

工具与软件:

尊敬的各位团队:

当我使用此 IC (LM5108)时、我发现驱动电流会随负载电流增加、但实际上无法更改、开关频率是相同的。

是否有任何理由更改驱动电流? (例如、拉电流过大而无法降低 VDD、然后更改电流?)

谢谢、此致、

NINA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nina:

    可以通过添加栅极电阻来控制输出电流。 添加栅极电阻可以减慢导通/关断时间、但外部栅极电阻也可以通过阻尼寄生电感和电容来减少输出振铃。

    www.ti.com/.../slla385a.pdf

    谢谢!

    Walter