This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022负载电压下降

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400394/lm5022-lm5022-voltage-dropping-on-load

器件型号:LM5022
Thread 中讨论的其他器件:OPA2992OPA455

工具与软件:

你好!

我已经 按照数据表中的设计指南构建了一个20VDC - 40VDC 转换器。 它在无负载的情况下按预期产生40V 电压。

然而、当我连接一个负载(OPA2992)电路时、它的电压将从40V 降至30V。  

我想就压降的原因以及解决该问题的可能解决方案提供一些建议。

(a)空载时

(B)装货时

e2e.ti.com/.../16_2D00_40_2D00_OPA455.TSC

这不仅在该电路上发生、而是在其他多个电路上发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Nyasha Masuka

    请测量 FB 引脚和 GND 引脚之间的电压。 请尽可能靠近器件进行测量。

    请同时测量 VIN 引脚和 UVLO 引脚上的电压。

    查看原理图时、我建议在 VIN 引脚附近添加一个电容器。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    您的回答中有两个后续问题:

    1. 您让我测量电压。 那么、这些电压告诉我什么?
    2. 这些电压测量值在真实器件上有效。 如何在 TINA TI 上使用它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Nyasha Masuka

    我们的工程师不在办公室。

    他将在星期一回答你的问题。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nyasha Masuka

    我想说的是、到目前为止、您只查看 TINA 模型、没有真实的电路板。

    该模型中的大多数元件与 EMV 中的元件相同、但仍然存在一些差异、尤其是晶体管和二极管。

    您不能对 Z2使用1N5281齐纳二极管。
    请根据您将在 EVM 用户指南中找到的弓更正器件列表。
    www.ti.com/.../snva203

    此致
    哈利