This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23113:使用单路缓冲器时的电路设计问题

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC23113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401553/ucc23113-circuit-design-question-with-the-single-buffer

器件型号:UCC23113

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户询问为什么这里需要单个缓冲区? 它有什么作用? 您能在此处帮助提供您的专业意见吗? 非常感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    严格意义上讲、额外的输入缓冲器是没有必要的。 仿真二极管输入需要~μ A 10mA 的电流;大多数 GPIO 引脚可以提供高达20mA 的电流、这足以驱动 UCC23113的输入。 有时、由于其输出的阻抗可能低于 GPIO 引脚的阻抗、因此使用该缓冲器有助于抗噪。

    此致、

    Sean