This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:电源管理论坛

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388954/tps65994ae-power-management-forum

器件型号:TPS65994AE

工具与软件:

系统设备管理器在 Windows11中的 UCM-UCSI ACPI 设备上有黄色标记。  

EC 和 TPS65994BHYBGR 之间的 I2C 日志为 attachment.e2e.ti.com/.../V540TU.csv

我们使用的固件版本:12.08没问题、但固件版本:12.13失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCSI 命令看起来失败。 在提供的日志中我没有看到向 PD 控制器发送 UCSI 命令。 您能否提供 PASS (12.08)和 FAIL (12.13)的日志?  

    另外、请确认完整的固件版本是否为 F909.12.13?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    是、完整的固件版本为 F909.12.13。

    以下是作为附件的 PASS (固件版本 F909.12.08)日志。

    e2e.ti.com/.../V540TU_5F00_NoYB.csv

    这两个日志是从系统 S5状态引导到 Windows 的。 即 EC 和 PD 控制器之间的 I2C 信号。

    如何记录"命令正在发送到 PD 控制器"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的通过/失败日志很有用。  

    除了在传递日志中、我没有看到任何重大差异、其中发送了4CC 命令'ANeg'。 我在故障日志中没有看到此信息... 有什么问题吗?  

    我也未看到从 EC 向 PD 控制器发送任何 UCSI 命令。 我怀疑操作系统正在向 EC 发送 UCSI 命令、但其中一些命令需要从 EC 转发到 PD。  

    我也不知道您期望执行的流程、但我在两个日志中都看到正在发送 GAID 命令、这会导致我们的 PD 复位。 这是预期结果吗? 您能详细说明一下为什么要这样做吗?  

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉迟到了回复。

    我可以确定该错误肯定是由不同版本的固件引起的。 因为我们生产了 大量的 F909.12.08和相同的 EC 版本。 结果还是成功了。

    三周前、我曾与当地 FAE 合作、 但 还没有得到回复。

    当地的 FAE Liu、Alex & Ko、Zoe 给了我三个 FWs 进行测试。

    他们说、它将于2008年12月8日至2009年12月更新。 我试过。 也会失败。  

    您是否知道哪些更新会导致故障?

     e2e.ti.com/.../F909.12.09_5F00_23288_5F00_23265_5F00_23310.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有任何与发送到 PD 控制器的4CC 命令相关的内容。 F909.12.08和 F909.12.13之间对 UCSI GET_PDOS 命令进行了更改、但这是一个修复问题。 您的 EC 是否使用 PD 控制器 FW 版本进行某种验证? 如果是、EC 可能会预期 F909.12.08固件会因此而失败?