This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:散热问题

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400975/tps7a85-thermal-issue

器件型号:TPS7A85

工具与软件:

你好  

我遇到了 TPS7A8500RGRT 热问题

您能否向我发送此组件的 MTBF 与温度间的关系图?

此致

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shay、您好!

    感谢您的提问。

    您能否说明一下 MTBF 是什么意思、以便我们能够更好地为您提供帮助?

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    数据表给出的最高结温为125C。

    我想知道在进行热分析时、温度高于125度的 MTBF 是多少  

    谢谢

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shay、您好!

    请参阅此链接: MTBF 和 FIT 率估算器

    此致!

    Hannah