This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:用 BQStudio 所做的工作原理来解封

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399119/bq35100-unseal-with-bqstudio-dosen-t-works

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

您好!

我再也无法解封电池了。
当我按照步骤操作时、SEC1和 SEC0正常运行、直到我点击 NEW_BATTERY。
点击 UNSEAL:


我点击 UNSEAL_FULL_ACCESS:


单击 NEW_BATTERY:


然后、我收到以下消息:WriteMACReadBlock 通信错误:从器件读取的 MAC 响应的前两个字节与发送的 MAC 命令不匹配。
我在论坛上读到,命令仍然通过,我应该继续,我做了。
为了激活 EOS 模式、我然后写入:


我收到以下消息:操作失败、因为所有数据闪存的初始读取失败。

PS:我有最新版本的 EV2400和 BQStudio

是否有解决问题的命令?

此致  

Marquet Lilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marquet:

    您使用的是 EVM 还是定制 PCB?

    您是否更改了密封/解封密钥?

    如果按下 UNSEAL、然后按下 UNSEAL_FULL ACCESS、我们的器件是否可以解封?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我使用 BQ35100EVM 和定制 PCB 进行脉冲和放电。

    我使用的唯一键是: FFFFFFFF

    如果我按下 UNSEAL、然后按下 UNSEAL_FULL_ACCESS、那么自从按下 NEW_BATTERY 后、器件似乎已解封

    此致  

    Marquet Lilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marquet:

    FFFFFFFF 是默认的 UNSEAL_FULL_ACCESS 密钥、默认的 UNSEALL_FULL_ACCESS 密钥为36720414、这似乎可以通过发送 UNSEALL_FULL_ACCESS 密钥和 UNSEALL_FULL_ACCESS 密钥来解封器件。  

    您是否仍收到数据闪存故障错误?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    您向我推荐的密钥不会改变任何内容。

    此致

    Marquet Lilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marquet:  

    看起来我的 同事之前问是否更改了解封密钥、但您没有给出答案。 如果默认的解封密钥不工作、则很可能已更改解封密钥。 您是否更改了解封密钥? 如果并非如此、请参阅 此 E2E 主题。  

    此致、  

    Robert。