This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:用于受试者充电控制器(22.2-44.4V 系列电池组)的二级电池保护

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ25756, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401405/bq25756-secondary-battery-protection-for-use-with-subject-charge-controller---22-2-44-4-v-series-pack

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:BQ76952、、 BQ77915

工具与软件:

早上好、

我正在为必须接受太阳能输入的6-12S 锂基(锂聚合物)电池组设计电池管理系统。 我已经使用了 BQ25756充电控制器的参考设计、但我还想整合电池平衡和次级保护功能。 我的目标是将 BQ76952监测与保护 IC 与 BQ25756串联使用。 BQ25756提供整体电池组保护、并且不一定需要通过 I2C 接口进行 MCU 编程。 所以我正在寻找一个良好的二级电池保护选项、它具有平衡功能、可以延长电池组寿命。 此外、与 BQ25756一样、我更希望通过 MCU 编程的选项对 BQ76952等次级保护器进行硬件编程。

您能否提供反馈、说明您认为这是一个很好的解决方案、还是可能提供更简单的替代方案? 如果后者、您是否可以对这两个 IC 有任何参考设计、以便我可以加快设计过程?

感谢您的指导。 我希望你度过一个美好的周末。

Craig。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    感谢您的耐心、并希望您能自己度过一个美好的周末。  

    BQ76952可满足您的需求、因为它同时具有电池平衡功能、并可用作次级电池保护选项。 该器件还具有 OTP 以及通过 MCU 使用的选项。  第3.1节在生产中写入 OTP 的建议步骤 BQ769x2校准和 OTP 编程指南中 提供了有关如何执行此操作的具体说明。

    BQ76952和 BQ25756没有特定的参考设计、但它们都提供了可能有用的其他参考设计。 TIDA-010216 -高侧 MOSFET 控制TIDA-010216 -低侧 MOSFET 控制 是专为 BQ76952设计的参考设计。  TI 参考设计库 可能会帮助您查找其他参考设计。

    您也可能会使用的一个更简单的替代方案是 BQ77915。 但是、您需要堆栈该器件、而且它没有 OTP。 与 BQ77915堆叠 将是一个很好的资源。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的快速回复。 很高兴知道我走在正确的道路上、因此我感谢您的验证和建议。 祝您一周愉快!

    Craig。