工具与软件:
您好!
我正在使用 LMG1210栅极驱动器 IC 来驱动全 H 桥。 我有兴趣使用 LMG1210开发板、但我的电流等级要求高于它支持的要求。 作为解决方案、我考虑使用两个 EPC9099开发板、它们使用相同的栅极驱动器 IC、但支持更高的电流额定值。 以下是我的运行条件:
- 平均分量 :160V DC / 6A
- PWM : 5MHz 频率和5V 振幅的互补 PWM。
我对这些板的使用有一些问题:
-
EPC9099是一款半桥开发板、也支持降压和升压应用。 我可以为全 H 桥设置配置其中的两个电路板吗?
-
如果可以采用全 H 桥配置、应该调整哪些设置或跳线? 具体来说、是需要选择降压模式还是升压模式?
- 输出节点将是什么?
我已经附上了数据表。 请查找附件。 谢谢
此致、
Farhan