This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:采用 EPC9099和 LMG1210的全 H 桥配置

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LMG1210EVM-012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401228/lmg1210-full-h-bridge-configuration-with-epc9099-and-lmg1210

器件型号:LMG1210

工具与软件:

您好!

我正在使用 LMG1210栅极驱动器 IC 来驱动全 H 桥。 我有兴趣使用 LMG1210开发板、但我的电流等级要求高于它支持的要求。 作为解决方案、我考虑使用两个 EPC9099开发板、它们使用相同的栅极驱动器 IC、但支持更高的电流额定值。 以下是我的运行条件:

  1. 平均分量 :160V DC / 6A
  2. PWM : 5MHz 频率和5V 振幅的互补 PWM。

我对这些板的使用有一些问题:

  1. EPC9099是一款半桥开发板、也支持降压和升压应用。 我可以为全 H 桥设置配置其中的两个电路板吗?

  2. 如果可以采用全 H 桥配置、应该调整哪些设置或跳线? 具体来说、是需要选择降压模式还是升压模式?

  3. 输出节点将是什么?

我已经附上了数据表。 请查找附件。 谢谢

此致、

Farhan  

e2e.ti.com/.../EPC9099_5F00_qsg.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farhan、

    两个 EPC9099电路板应该能够以 H 桥配置轻松连接。 可在两个电路板之间连接 Vin 节点(红圈)。 这是您的160V 总线电压连接。  可将 GND 节点(黑圈)连接在两个电路板之间。 VSW (蓝色圆圈)是输出开关节点、每个电路板对应一个。 您的负载将连接在两个 VSW 开关节点之间。 您有两个 PWM 输入还是单个输入信号? 旁路和降压/升压/双路设置取决于您的输入信号是需要死区时间还是极性。

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    1.我有两个互补的 PWM 信号。 我是否可以将一个 PWM 信号连接到一个电路板、将互补信号连接到另一个电路板?

    2.我必须使用哪个 PWM 引脚。 PWM1或 PWM 2?

    3.您能否指导我如何使用使能(EN)引脚? 我是否应该将跳线连接到 EN 引脚?

    4.我应该在降压、升压或两者之间选择哪种模式?

    谢谢

    Farhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Farhan

    我相信您可以将两个板都置于降压模式、而不是旁路模式。 然后发送一个 PWM 信号到板1的 PMW1、并发送互补的 PMW 信号到板2的 PMW1。

    为了使用使能和其它跳线设置问题、请与 EPC 联系、因为他们应该能够提供与他们的电路板设置有关的更多信息。 必须对电路板进行修改才能使用使能。

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     使用 TI LMG1210EVM-012电路板的应用程序遇到类似的问题。 我认为我的问题也会使该讨论主题中的其他人受益。

    **项目目标:**
    -在全桥配置中使用两块 LMG1210EVM-012板。
    -将 PWM 信号转换为具有所需幅度和频率的方波(匹配应用的 PWM 信号)。
    -避免使用设置作为降压或升压转换器。

    **当前设置:**
    -绕过电感器 L2以获得 SW 节点的信号输出。
    -向 EN 引脚施加5V 电压并向引脚19 (或插头引脚)施加 PWM 信号以进行输入。

    **问题:**
    1.哪些因素可能导致此电路板用作降压/升压转换器、本应用不需要这样做?
    2.既然电感器储存的能量可以抵抗电流的变化、那么电感器不使用的情况下、电路的性能会怎样呢?
    3.以这种方式使用全桥电路是否是产生具有所需幅值和频率的方波的正确方法?

    感谢您的帮助。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.连接到 SW 开关节点的电感器、输出电容器和开关占空比构成了降压转换器。 如果不需要降压转换器运行、则可以移除电感器和输出电容器。

    2.如果没有电感器、开关节点将被 FET 拉高至 Vbus、并拉低至接地。

    3.在具有2个 EVM 的全桥配置中、输出波形将是交流方波、幅度为-Vbus/2到 Vbus/2、与输入相同的频率。 在具有一个 EVM 的半桥中、输出将是方波、其中接地至 Vbus 的振幅与输入的频率相同。