This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798相位放弃异常

Guru**** 2504035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401570/bq25798-bq25798-phase-waive-abnormal

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好、 先生、

   我用 BQ25798RQMR 来设计一个充电器、输入电压是20V、电池电压是4s2p、充电器电流是1A、当我测试 pahse 时、波形异常、会发现一个压降。 我添加了 snumber RC、但它没有改进。 当输入电压低于19V 或充电器电流增加到3A 时、相位波形正常。 您能给我一些建议吗?

   附上了我们的原理图和测试波形、fyi!

   e2e.ti.com/.../Charger-_2800_BQ25798_09FF_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    波形没有异常。  轻负载时充电处于断续模式(DCM)、或由于高占空比而发生脉冲跳跃。

    此致、

    Jeff