This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:bq25672

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401510/bq25672-bq25672

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件:BQ25750

工具与软件:

您好!
我正在开发一个电池充电器,我们有5V 到40V 的输入,出来,想要7.2和7.4,电压是7.2和7000mah,我们应该在1小时或1.5小时内充满电。 所有功能集成电路都需要故障状态和电池过压状态电池指示
如果此要求中有任何充电器、请帮助我
   
谢谢
Syam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    TI 没有带集成 FET 的充电器、它最高可支持40V 输入电压。  配备外部 FET 的 BQ25750或 BQ25750充电控制器 是不错的选择。

    此致、

    Jeff