This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:寻求与充电系统的兼容性

Guru**** 2810905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401292/bq2970-looking-for-compatibility-with-my-charging-system

器件型号:BQ2970

工具与软件:

我将 LTC4124用作无线充电 IC。 和40mA 锂离子电池。 充电电压设置为4.2V、充电电流固定为10mA。 我所面临的问题是、这里没有针对电池的欠压保护、所以只要电池放电时电压低于2.7V、内部保护就会触发、从而关闭整个系统。 我的计划是使用 BQ29702DSER 提供电池保护。 并且根据数据表、它应该在2.8V 时关闭电池电源。 我的实际问题是、充电电流只有10mA、放电电流介于10 -20mA 之间。 那么、该 IC 是否会触发保护电池免受2.8V 以下影响的正确时间? 我只能从 jlcpcb 库存中找到此 IC、因此我使用它很重要。 但是、我只是想确认一下、它是否可以按照我的要求工作。 另外、如果您可以针对我的充电和放电阈值建议任何 MOSFET、那就很好了。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zunuran:

    这应该是可以的。 该器件应保护电池免受2.8V 以下的电压影响

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以根据我的电流要求建议合适的 FET 吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zunaran:

    几乎所有 MOSFET 都应该能够处理几 mA 的电流。 如果您需要一些参考、可以查看 BQ2970 EVM比较。

    如有任何其他建议、我建议打开一个新主题、向 MOSFET 团队索要 MOSFET 建议。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon