This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:升压 IC 解决方案

Guru**** 2532360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5156-Q1, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400046/lm5156-q1-step-up-ic-solution

器件型号:LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5155、LM5156

工具与软件:

团队成员、您好!

你好。

以下是客户的 IC 选择要求:

  • 输入典型值为12V (9-16)
  • 输出90V
  • 输出电流 RMS 1.1A

我找到了 LM5156-Q1、但不确定它是最合适的、您能推荐最佳解决方案吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您使用 e2e 论坛。
    LM5155和 LM5156都适合此应用。
    然而、在最低 Vin 为9V 时、升压到90V 所需的占空比会变得非常高(~90%)。 这接近器件可以处理的最大占空比。
    数据表列出了这些限制:

    如果客户以低开关频率运行器件、器件应能够支持升压应用。
    如果他们更需要更高的安全裕度或面临更低 Vin 的风险、则可以考虑使用具有相同 IC 的反激式拓扑、并调整绕组比以降低所需的占空比。

    他们可以使用我们的快速入门计算器或 Power Stage Designer 工具进行一些计算。
    https://www.ti.com/product/LM5156-Q1#design-tools-simulation

    如果他们有关于器件的其他问题、请告诉我。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Schwarz、

    感谢您的答复。

    探讨"功率架构"。 由于升压后需要支持90W (约90V 1.1A)的输出、因此 SEPIC/反激式很难实现。 那么、您是否有推荐的 IC /设计架构?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的澄清。
    如前所述、如果升压设计在较低开关频率(例如100 - 300kHz)下运行、则此处应该是可行的

    我查看了一些参考设计。 例如、该设计从6V 升至80V、但额定功率较低。 无需可调输出电压电路。
    https://www.ti.com/tool/PMP21629

    您可以在此处检查其他适用的设计:
    https://www.ti.com/reference-designs/

    此致、
    Niklas