This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:TPS2116消耗的1、35uA 超级电容器会长时间消耗3V 电压

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399725/lm66100-tps2116-consumption-of-1-35ua-drains-3v-supercap-in-long-periods

器件型号:TPS2116

工具与软件:

您好!

因为原来的职位关闭了,我打开了一个新的职位。 我最初打开这个帖子 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351746/lm66100-vin1-floating-pulldown-needed/5157932?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252520user%2525253A373902#5157932

我们 在一些示例中组装了 TPS2116、我们发现在进行测试时、当 VIN1 (主电源)关闭时、该器件 会使用过多的能量;TPS2116正在耗尽 VIN2 (一个3V 3.3F 超级电容器)。

   当 VIN2为 VOUT 供电时、TPS2116的电流消耗通常为1.2-1.3uA 、而 当 VIN2为 VOUT 供电时、我们的 MCU 在 RTC 模式下不使用 TPS2116的 电流消耗仅为300nA 左右。

 TPS2116的关断电流仅为50nA、但如果关断、VOUT 为0V、因此我们的电路 MCU 将关断且 RTC 将丢失。  

我们能做些什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco:

    当 VIN1为低电平时、VIN2应接管、VOUT 应上电。 对吧? 在这种情况下、超级电容器不会放电。

    添加了"当   VIN2为 VOUT 供电时、TPS2116通常消耗1.2-1.3uA 电流  、而当 VIN2为 VOUT 供电时、我们在 RTC 模式下不使用 TPS2116时 、仅消耗大约300nA 电流"

    这是否意味着当 VIN1供电而 VIN2不供电时、Iq 为300nA?

    您能帮助我再次理解吗?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    非常感谢您的回答。 是的,请帮助我尽可能清除您对我们的申请可能有的所有疑问:

    VIN1:主电源。  在  产品正常使用的情况下、LDO 为3VDC 电源轨供电。 在 VIN1导通时、我们不担心功耗问题、而是为超级电容器充电。 这种情况下泄漏或浪费功率是可以接受的。

    VIN2:超级电容器的备用电源。 在 VIN1关闭的情况下、 产品未使用、已与主电源断开、3V LDO 不工作、 超级电容器(VIN2)放电、以在低功耗模式下为 MCU 供电、从而保持 RTC。 在这种情况下、我们在数据表中测得并检查了待机静态电流范围为1.2uA 至1.35uA。

    我们担心 在 VIN1 (主电源)断开时通过 IC 消耗电流来耗尽超级电容器、因为我们必须确保 RTC 尽可能长。 我们对设计进行了优化、在主电源断开时消耗200nA-300nA 的 电流、但在这种情况下、我们将 TPS2116视为我们设计中电流"最紧缺"的 IC。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco:

    据我所知。  

    超级电容器(VIN2)会由于器件的 IQ 在1.35uA 范围内而放电。  

    这似乎是器件行为、对吧?

    您是否希望在 VIN1不存在时以低 IQ 运行器件?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    没错、您答对了。 在 VIN1不存在且 VIN2放电为 MCU 供电时、我们需要减少功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TPS2116能完成吗? 或者我们是否需要其他替代解决方案?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco:

    我不确定我们是否可以对器件的 IQ 执行任何操作。 这就是器件的正常运行方式。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解。 现在您了解了我的问题、是否有可以推荐的器件来代替 TS2116?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fransico:

    这是在运行模式下的最低 IQ。

    此致、

    Shiven Dhir