This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:输入和输出电容器选择

Guru**** 2391195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401429/lm5171-input-and-output-capacitor-selection

器件型号:LM5171

工具与软件:

在输入和输出电容以及 LM5171的 ESR 尺寸方面、是否有任何可用信息? 我们的应用主要是在60A 输出下将20-30V 电压升至70V 电压、因此我们估计使用三个 LM5171 IC 至少需要6个相位。 数据表和快速入门计算器电子表格均未提供任何电容要求指导。 在开关频率为600kHz 时、Webench 甚至无法计算输入电压为20-30V、输出电压为60V 10A 的基本设计、因此必须手动计算全部内容。 升压转换器设计的大多数在线公式都没有考虑多相转换器在降低输出纹波电流方面的优势。

您能否就此提供一些指导?