This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:输出电压错误

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401109/lm5013-q1-output-voltage-error

器件型号:LM5013-Q1

工具与软件:

我们构建了一个以22.2V-75V 输入馈电的双5/5.3V 电源、此设计在这里被验证。  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389988/lm5013-q1-design-feasibility-for-drone-high-voltage-power-module

在接收到三个电路板进行测试时、发现第一个输出(顶部)性能良好、但底部输出会错误地改变输出端的电压。 输入电压保持在18V 至23V 之间。 附加了示波器波形。

在18V 时在输出电容器和输出焊盘上测得的输出电压

电感电压

开关接地电压

物料清单如下

请帮助我们了解可能出现的问题。 提前感谢!

此致、

Nilabha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabha:

    您能否再次确认电路板上的反馈电阻值? 此外、如果您将第一个输出配置为5.3V、您是否为输出获得了适当的电压?  

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    我们能够找到该错误、这是我们这边的 PCB 设计问题、其中设计人员没有将电压设置电阻器连接到下转换器的输出引脚。

    一滴焊料固定它、两个转换器在5.0V 下都能正常工作、我们将进行更详细的测试。 非常感谢您的帮助!

    此致、

    Nilabha