This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560-Q1:元件爆炸

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401371/tps54560-q1-component-explodes

器件型号:TPS54560-Q1
Thread 中讨论的其他器件: Midas

工具与软件:

你(们)好

我们的速度脚踏电动自行车控制器在使用了一年多而没有出现任何问题、因此我们现在开始看到一些自行车 在人们骑 TPS54560-Q1时爆炸、出现以下问题。 我们使用 TPS54560-Q1 3次、2次获得12V 电压、1次获得5V 电压、但我们只有5V 转换出现此问题。 我们的系统使用48V 电池工作并控制两个电机、5V 用于为某些传感器供电、而 RPI 控制该系统。

我已经进行了负载测试、将输出短路、甚至将二极管短路、试图重现此问题、但仍然没有运气。

我想我的主要问题是:

  1. 为什么只有5V 系统会出现此问题?
  2. 我忽视了什么、导致输入波动的电机频率是否会导致问题?  
  3. 我还可以执行哪些测试来尝试以可控的方式重现问题?

此致

Midas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Midas:

    很遗憾听到这个问题。  

     TPS54560-Q1器件的输入端(5V 输出)是否有额外的电感或冗长的电缆? 如果是这种情况、输入电压可能会超过 ABS。 最小值。 我建议您在 TPS54560-Q1器件的输入端(5V 输出)放置一个电解电容器(~22uF)并重复测量。  

    谢谢!

    Nitya