This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:有关 TPS62933 ENABLE 引脚的问题。

Guru**** 2521670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401349/tps62933-question-about-tps62933-enable-pin

器件型号:TPS62933

工具与软件:

您好!

我将为我的系统使用 TPS62933、我对 EN 引脚有一定的要求。

在数据表中、我可以使 EN 引脚悬空、以便在没有外部控制的情况下导通器件。

我想知道如果将 EN 引脚悬空、该 TPS62933需要多长时间?

我想使用24V 作为输入电压、目标输出为5V。

当24V 电压到达 VIN 引脚时、需要多长时间的5V 输出电压? 几毫秒? 美国?

(假设没有负载)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sukmin:

    我的同事 Bella 稍后会回复您。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sukmin

    器件启用后、输出从0V 平稳上升至其稳定电压。 正如 TPS62933数据表中的图10-11所示。 软启动时间(TSS)可编程(或固定为2ms)。

    当 EN 悬空时、您可以考虑当 Vin>VIN_UVLO 时 EN 立即变为高电平。 IC 启用、在 TSS 之后、Vo 上升到调节值。

    谢谢、此致。